This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:数据表和模型之间的热性能信息差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838885/lm1085-thermal-information-difference-between-datasheet-and-model

器件型号:LM1085

大家好、  

我希望您能帮助我们澄清这一客户询问。

该模型具有3 C/W 的 θ JC 和3.043 C/W 的 θ JB
数据表中的 θ JC 为0.7 C/W、θ JB 为23.1 C/W
然而、PS VR2的标称功率为4W、这使得 DT 为92.4摄氏度
对于 θ JB、该值似乎很高。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 您好:

     您能给我更多的信息吗?您所提到的哪种型号可为您提供 3 C/W 的 θ JC 和3.043 C/W 的 θ JB?

    对于 LM1085、KTT 封装的热阻比 NDE 封装高得多。 在高功率耗散条件下(如4W)、NDE 可能是更好的选择。  

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Min:我将联系客户、为您提供其他详细信息。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用3 C/W theta JC 和3.043 C/W theta JB 的模型 是 Raytheon 过去用于对该组件建模的历史值。 我正在尝试验证我们在对结至电路板建模时应使用的内容。  NDE 和 KTT 是否应具有该不同的耐受值?  许多组件制造商只会提供到外壳(底部)的 θ JC 值。  当它们给出一个 theta JB 值时、它们假定组件应该如何被安装到电路板上。  我只是想对这部分作出一些澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    TI 遵循 JEDEC 标准来测量和报告 IC 封装的热性能。 与 KTT 封装相比、NDE 封装具有更大的 Vout 金属标签和更长的引线、可实现更好的散热、从而降低热阻。  

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、KTT 的 θ JB 值23.3已经过验证、是否准确? 这是合理的、因为它更高、但这个数字看起来不正确、除非我假设的4W 功率耗散不正确。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

     我已将您的问题转交给负责封装热建模的工程师。 我将在本周结束时通知您。  

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron:

    这两种封装之间的 θ JB 差异的一个可能性是、在热分析中、NDE 封装没有将引脚连接到电路板、因为它不是典型的 SMT 封装。  因此、Theta-jb 会更低。  KTT 封装的引脚很可能会与电路板接触、这会使 Theta-jb 更高。

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然没有收到我正在寻找的答案。  我对 NDE 封装不感兴趣。  我只想知道 KTT 封装的 R_theta_j_b 值是否正确且已经过验证?  23.1°C/W 是否正确? 它来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的 θ JB 值已通过 TI 针对 LM1085的 KTT 封装进行热建模验证。  附加的是验证结果。

    此致

    最小