This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063A 关于交错操作的问题、主器件和从器件不是180°移位波形。

Guru**** 2509215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837059/ucc28063a-ucc28063a-question-about-interleaving-operation-master-and-slave-were-not-180-shifted-waveforms

器件型号:UCC28063A

尊敬的支持成员:

我的客户使用 UCC28063A 创建了电路板。

当我们确认交错操作时、主器件和从器件不是180°移位波形。

波形超出交错操作、如下所示。

(__LW_AT__问题)

Q1.可以考虑哪些因素?

Q2.原因是什么?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您能否向我发送此设计的原理图? 我想回顾一下。

    此致、

    本· 洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    除了原理图之外、您还可以让客户探测每个相位中的电感器电流吗? 最好了解两个相位是否仍在实现转换模式运行、或者一个相位是否进入 DCM、而另一个相位则不是。 ZCD 信号中的一个信号可能会损坏并丢弃时序。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我附上了原理图文件。
    可以检查一下吗?


    我的客户正在测量电感器电流。
    我将在波形到达时立即发送给您。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../UCC28063A_5F00_Question_5F00_190910.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。


    我附加了有关原理图和波形的文件。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../UCC28063A_5F00_Question_5F00_Waveform_5F00_190910.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我建议继续在 ZCDA 和 GND 之间以及在 ZCDB 和 GND 之间安装22pF 电容器。 检查行为是否有所改善。 我还建议在将探针连接到 ZCDA 或 ZCDB 时检查探针是否会影响开关时序。 尝试查看在 ZCD 引脚上没有探针的情况下的组合输入电流、并在仅将1个探针连接到 ZCDA 或 ZCDB 时查看组合输入电流。 最后、我建议尝试减小 TSET 电阻并查看交错性能是否有所改善。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。

    我回复我的客户您的答案。
    我将反馈我的客户情况。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    让我了解一下变化后的情况。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您的客户是否有机会尝试一些建议来解决交错问题?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    很抱歉我迟到了。
    我正在确认我的客户情况。

    请等待我的客户联系。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    根据 TI 政策、我需要关闭此主题帖以防止其长时间处于打开状态、但请通过 ben.lough@ti.com 向我发送您客户的回复电子邮件、我们可以继续发送电子邮件。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    如果有进展、我将与您联系。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。