This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:断电振铃

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835208/tps746-power-off-ringing

器件型号:TPS746

大家好、

我正在测试 TPS746EVM。 输入电压为5V。 输出电压为3.3V。 输出电流为1A。  

当输入电压降至零时、输出电压波形会产生奇怪的振铃。 CH1是输入电压、CH2是输出电压。 如果您能告诉我原因、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、  

    当输入电压接近0V 时、LDO 关闭、输出电压也应接近零。 小电压干扰可能与示波器探针接地有关。 我建议您连接两个探头的两个接地端并重新执行测试;您也可以尝试不同的探头、看看振铃是否消失。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、  

    已经超过两周了、我们没有收到您的任何反馈。 我们假设您的问题已经解决、如果不是这样、请简单地告知我们。  

    此致、  
    Jason Song