This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N-Q1:符合 AEC 标准?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841213/lm4040-n-q1-aec-qualified

器件型号:LM4040-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4040

大家好、我对 LM4040数据表的理解是、符合 AEC 标准的器件是 LM40Q+后缀。  这似乎与 TI 网站一致、TI 网站声称 LM4040能够自动满足2.5V 和3V 器件的要求。  我是否可以假设所有 Q+后缀 LM4040器件都符合 AEC 标准?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您对命名规则的理解是正确的。 标有 LM4040Q 的器件是通过汽车认证的器件。 这些是我们从 National 转移过来的器件、因此标有-N/-Q1并遵循不同的器件命名。 话虽如此、虽然我们的大多数器件都符合 AEC-Q100 1级标准(-40至125 C)、但其中一些 LM40Q 器件是3级(-40至85 C)。 如果器件在 Q 和等级之后的命名规则中有一个 I、例如  LM4040QAIM3-2.5/NOPB、它是3级。 如果您的客户需要1级、请确保 该运动中有一个 E。

    谢谢!
    Abhinav Sharma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我无法在您的网站上找到符合 AEC 标准的5V 输出 SOT23封装类型 LM4040器件。  是否存在此器件型号、或者是否应根据我的设计要求移至 LM4050/TL4050?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    正确的、我们没有符合 AEC 标准的5V 输出 LM4040器件。 对于这些特定类型的器 件、您应该如前面所述查看 LM4050/TL4050、或者查看我们的并联电压基准以了解更多选项。

    谢谢、
    Abhinav。