主题中讨论的其他器件:LM4040
大家好、我对 LM4040数据表的理解是、符合 AEC 标准的器件是 LM40Q+后缀。 这似乎与 TI 网站一致、TI 网站声称 LM4040能够自动满足2.5V 和3V 器件的要求。 我是否可以假设所有 Q+后缀 LM4040器件都符合 AEC 标准? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对 LM4040数据表的理解是、符合 AEC 标准的器件是 LM40Q+后缀。 这似乎与 TI 网站一致、TI 网站声称 LM4040能够自动满足2.5V 和3V 器件的要求。 我是否可以假设所有 Q+后缀 LM4040器件都符合 AEC 标准? 谢谢你。
Dan、您好!
您对命名规则的理解是正确的。 标有 LM4040Q 的器件是通过汽车认证的器件。 这些是我们从 National 转移过来的器件、因此标有-N/-Q1并遵循不同的器件命名。 话虽如此、虽然我们的大多数器件都符合 AEC-Q100 1级标准(-40至125 C)、但其中一些 LM40Q 器件是3级(-40至85 C)。 如果器件在 Q 和等级之后的命名规则中有一个 I、例如 LM4040QAIM3-2.5/NOPB、它是3级。 如果您的客户需要1级、请确保 该运动中有一个 E。
谢谢!
Abhinav Sharma。