This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS734:如何测量 LDO 噪声的交流耦合电容器结构5100uF SLYY076

Guru**** 1860300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838862/tps734-ac-coupling-capacitor-construction-5100uf-in-how-to-measure-ldo-noise-slyy076

器件型号:TPS734
主题中讨论的其他器件:TLV62130A

您好!

您能否分享屏蔽式5100uF 交流耦合电容器的任何结构细节(白皮书"如何测量 LDO 噪声"中的图3、SLYY076)?  我对您选择的组件电容器和屏蔽盒内的物理布局感兴趣。

我需要评估 GNSS 应用程序的一些 LDO 选项。  我们目前拥有 TLV62130A 前置稳压器(输入电压4.75 - 14V、输出电压3.3V)、后跟 TPS73401DDC LDO 以生成2.8V。 我想将 LP5907MFX-2.8的噪声性能与 TPS73401进行比较、并且 SLYY076中 Kyle Van Renterghem 介绍的方法非常有用。   在我浪涌关闭以构建一个额定电压最小为16V 的约3 - 5mF 耦合电容器之前、例如由大约50 100uF X7R MLCC 或可能的固态/聚合物电解电容器构成、 如果您有任何关于如何组装电容器的指示、以及任何可能的不谨慎陷阱、我将不胜感激。

谢谢你

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    Kyle 将于9月16日星期一回到办公室。 然后、我将询问他交流耦合电容器的相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    您正在走正确的道路。 在过去几年中、用于该应用手册和我们大多数噪声测量的交流耦合电容器是使用大量 MLCC (多层陶瓷电容器)构建的。 这样做的原因有几个、包括:MLCC 相当容易获得、ESR/ESL 较低、易于使用且未极化。

    至于潜在陷阱、大多数人都忘记了、但您提到的是电容器的额定电压。 一般而言、当对 MLCC 施加电压时、其降额会非常严重、因此务必要清楚在交流耦合电容器的端子上施加的最大电压是多少、以便您可以选择具有足够高组合的电容器 电容器值和额定电压的乘法、以获得您计算得出的电容。  

    由于我们是手动构建这些滤波器并使用 MLCC、因此我们能够通过垂直堆叠电容器来缩小滤波器板的 x y 尺寸。 这就是我们从应用手册中的图2转到图3的方法。  如果您选择为您的构建堆叠电容器、这意味着您必须自行完成、因为电路板外壳不会以这种方式组装电容器、并且在焊接时应小心不要使电容器过热、以免损坏内部拨号器。

    我要说、如图3所示、我们在电容器周围构建了一个屏蔽盒、以帮助屏蔽耦合到交流耦合电容器任一侧的任何潜在环境噪声、 但我无法说、我在测量中看到过明显的差异、因此对于大多数应用而言、这可能是过度的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。