This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:TINA 模型

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841144/lm5163-q1-tina-model

器件型号:LM5163-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5163

团队、

 我们是否有用于 LM5163-Q1的 TINA 模型?  

可用的 SPICE 在仿真中表现出奇怪的行为(在 LTSPICE 中)。 看起来器件处于升压电流模式、没有斜坡补偿。 它将打开 时间–最大打开时间周期。

TINA 模型可能有助于正确地对其进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我们没有针对这种情况的 TINA 模型。 但我可以在建模团队中循环、以获取验证的 PSpice 模型。

    您能告诉我、您的应用是什么? 您能给我更详细的介绍一下您在模型中看到的问题吗?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我无法在公共论坛中披露有关申请的详细信息。  

    需要有关该问题的哪些详细信息?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我建议使用 LM5163快速入门计算器(可从产品文件夹下载)选择合适的纹波生成组件、以在 FB 引脚上实现正确的纹波电压波形。 您在上面显示的波形表明纹波不足导致不稳定。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 snva874。

    此致、

    Tim