This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:快速 Qmax 更新特性

Guru**** 2780345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841634/bq40z60-fast-qmax-update-feature

器件型号:BQ40Z60

在我的应用中、电池组将始终处于充电或放电状态、而不会放松。 因此、我们希望在正常使用期间使用快速 Qmax 功能、以实现最精确的监测。

我在启用 FAST_Qmax_FLD 的情况下完成了许多充电/放电周期测试、但我从未获得 Qmax 更新(这意味着 Qmax 寄存器永远不会翻转为1、Qmax 值永远不会更新、并且 Qmax 周期计数不会递增)。 我应该期待快速 Qmax 功能会发生这些情况、还是幕后工作? 在我的测试中、当允许电池组在充电和放电后放松时、我只获得实际的 Qmax 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您需要一个通过 CHG 的最小值和一个完全有效的 DOD、该 DOD 从张弛的一端获取、以使用快速 Qmax 更新 Qmax。 在以下条件下、不会进行快速 Qmax 更新

    1. DoD <快速 Qmax 结束 DOD
    2. 充电终止在 OCVFR 中
    3. 前一个周期发生了快速 Qmax 更新
    4. 自上次 Qmax 更新以来无 OCV 测量
    5. 如果估计放电深度和测量放电深度(DOD)之间的差值超过5%、则不会取消快速 Qmax 更新的资格。 估算的 DOD 通过从瞬时电压中减去计算得出的 IR 压降并从提供 DOD 作为 OCV 函数的表中插值 DOD 来估算开路电压(OCV)。 计算的 DOD 基于 Qmax 传递的 Q 值和启动 DOD (在电荷顶部的 OCV 测量期间获取)值