This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A83A:短路电流保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841515/tps7a83a-short-current-protection

器件型号:TPS7A83A

您好,  

下面是有关 TPS7A83A 输出电压短路保护的问题。  

在客户方面、有一个直流/直流转换器作为 TPS7A83A 的输入。 然后、当 TPS7A83A 的 Vout 较短时、DCDC 的 Vout 也会下降。  

TPS7A83A 的电流 Cout 为2x22uf。 然后、它们将 Cout 减小到1x10uf 并再次执行 Vout 短路测试、然后直流/直流的 Vout 降低到以前的水平。  

因此、只需与您核实原因。 较小的 Cout 是否由于折返电流限制而具有缓慢放电? 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    正如您所观察到的、在 Cout 较小的情况下、在输出短路事件期间、直流/直流电压下降得更少。 这是因为当输出发生短路时、输出电容器将首先快速放电、这将导致 LDO 立即尝试再次对输出电容器充电。 由于较大输出电容器的浪涌电流较高、因此从直流/直流转换器流出的电流也较高、这会导致直流/直流转换器下降更多。 但这种较高的压降也是暂时的、因为电流限制环路将会启动以限制电流。  

    您可能会发现此应用手册很有用、它显示较高的输出电容器将具有较高的浪涌电流。  

    http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

    此致、  
    Jason Song