This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器支持 EQ/AGC/AEC

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841658/audio-amp-support-eq-agc-aec

主题中讨论的其他器件:TAS5805M

你好

     我们是否在以下申请中提供音频放大器支持? 谢谢你。  

   

  1. 单声道输出
  2. EQ/AGC /AEC 功能
  3. -20~85 μ V 温度
  4. 10~15W/8 Ω 的speaker

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于这些要求、我们的新器件 TAS5805M 是理想器件。 该器件每通道支持15个 EQ、3频带 DRC 和全频带 AGL 的 BQ。 工作温度范围 为-25°C 至85°C、该器件还具有适用于 AEC 的 SDOUT。 器 件支持立体声、TAS5805M 可配置为单声道 PBTL、Rdson 的一半仅为90mΩ Ω。

    此致、

    AVI