This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658SDEV:电池完全耗尽后充电无法启动

Guru**** 705740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658, BQ21040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836316/lm3658sdev-charging-not-starting-after-battery-is-completely-dead

器件型号:LM3658SDEV
主题中讨论的其他器件: LM3658

我们使用部件 LM3658SDEV 作为电池充电器。 我们遇到了如下问题。

 步骤

 ----

1.打开设备电源

2.插入电池。 STAT1/STAT2显示电池正在充电(通过测试)

3.等待几个小时

4. stat1/stat2显示电池已充满电(通过测试)

5.拔下线路电源,检测线路电源丢失和电池电源激活。 电池接管(通过测试)

6.请勿插入电源。 等待电池完全耗尽。 (通过测试)

7.重新连接线路电源,预计电池将再次开始充电。 但是、我们发现 stat1和 stat2都关闭[断电、充电暂停或中断] (测试失败)并保持此状态。  

当我们完全放电电池时、我们似乎无法使电池重新开始充电。 CHG_IN (pin1)为5V、因此它应超过3.7的 BAT vol 加上开始充电所需的小阈值。  

到目前为止、我们唯一可以解决此问题的方法是拔下电池并拔下线路电源。 然后插入、电池开始充电。 我不能要求我的客户拔下电池。

如果我们不允许电池完全耗尽、只需在15分钟后重新连接线路电源、它会恢复正常。 这些文档指定了 EN_b 低电平的情况可能会导致这种情况、但我会失去该怎么办。  

请帮助解决此问题。 在这种情况下、我们不能要求客户拔下电池。

谢谢

/z

https://www.dropbox.com/s/y4bu077himj49vo/battery.png?dl=0

电池

 https://www.alibaba.com/product-detail/3-7v-li-ion-polymer-battery_60720266043.html?spm=a2700.8443308.0.0.20083e5fIlRS3y

 说明

 电池是3.7V 锂离子聚合物电池357090  电池3000mAh 锂聚合物电池

  

 电池规格

 品牌名称:Longyun

 设置类型:仅限电池

 型号:3.7V 聚合物电池357090 3000mAh

 类型:锂离子

 额定容量:3000mAh

 尺寸:3.7V

 产品描述

 特性:

 产品名称:适用于平板电脑/立方体 U25GT /3.7V 锂聚合物电池357090电缆/爱立信 S18 Original Road N70

 产品体积:3000mAh

 产品尺寸:3.5*70*90mm

 产品电压:3.7V (标称值)和4.2V (全电压)

 产品描述:

 电池引线:白色、红色和黑色线,线长约3-5cm;

 在内部使用保护板参数:4.25V 的充电截止电压、2.75V 的放电截止电压、允许最大电流0.5A、具有过充、过放电、短路保护板。

 产品特性:

 高放电平台、平均电压超过3.7V、低电阻、充电时间短

 良好的安全性、具有过充电保护、过放电保护和过流保护

 保护 IC 技术参数:过充电保护电压4.20V±0.05V

 过放电保护电压2.7V±0.1V

 过流保护3.0±1.0A (2.7V ~ 4.25V)

 放电温度:-20°C ~+60°C

 保护 IC 参数:过充电保护电压4.20V±0.05V、过放电保护电压2.7V±0.1V

 高电压、高能量密度

 长周期寿命、高安全性

 形状、大小、然后是灵

 自放电、污染

 应用:MP3/MP4、蓝牙/GPRS/GPS 手机、PDA、小型玩具、数码相机和摄像机以及其它数字产品。

 产品未来:

 各种层面:类型和能力、可用性、适用性;

 质量保证:产品使用的电池、高容量、低内部电阻;

 性能稳定:使用寿命长:连续充电和放电1000次,电池容量不低于额定容量的80%;

 无记忆效应:随时充电和放电;

 安全性:内置 Seiko 电路板在短路、过充、过放电、冲击、振动、 针灸、热和其他状态,无爆炸等。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切器件: LM3658SD-B/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在检查此问题、下周将为您提供最新信息。  

    我怀疑这与电池保护器因电池电压过低而打开后的重置有关。   LM3658需要为保护器提供足够长的电压和电流、以便关闭并开始充电。

    LM3658是一款支持、信息和功能受限的较旧器件。  BQ2404X 系列器件是本应用或未来应用需要查看的较新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 感谢您的帮助。 如果需要、我可以提供完整详细的原理图。 如果您告诉我可以解决问题,我也很乐意升级芯片:)

    期待您的回应。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要了解的其他几种器件:

    1) bq24080-此器件没有电池检测功能。  

    2) BQ24040-A 更新得多且广泛使用的器件。  

    3) BQ21040 -与24040类似、但采用 SOT23封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么有两个问题

    1.问题首先发生的原因是什么。 此电池充电器芯片是否即将停产?

    2.是否使用新 的 BQ24040 来解决问题? 我要求、因为我需要为工程师进行更改、原型设计新电路板和其他成本支付费用、如果问题不会得到解决、我不希望这样做。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们内部没有用于测试的 EVM、它们必须在昨天订购并到达。

    将在今天稍后的实验中进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新。

    我们正在实验室中进行测试、但尚未发现此问题。

    当您发现问题时、电池保护器电路开路、但电池电压在2.5V 至2.9V 范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚检查了相关电池、它的电压为0.4V

    不太确定这是怎么发生的...

    但它会在2.7V +/- 1.v 时停止放电

    根据电池规格、其设计采用"过放电保护电压2.7V±0.1V"

    现在它是这么低、电池是否不可用? 因为当它如此低时、似乎无法对它进行充电。

    更多的问题而不是答案…

    如果它应该在2.7V 时停止分解、它如何进入.4V 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、低电压看起来很奇怪、因此我运行了另一个完整测试。

    我 每15分钟测量一次电压。 充满电的电池从3.7V 开始、在2小时45分钟的时间内降级至2.9。

    测试完成后、我重新接通电源、查看电池是否会开始充电。 它没有。

    然后、我移除了电池(验证电压为2.9V)、然后重新连接了电池。 仅当重新连接时才开始充电。

    请参阅以下日志。 电池电量不足检测器也显然无法正常工作。

    电池电量耗尽!
    已在此处重新连接线路电源
    充电未继续
    20190915 01:33:31.155 INFO    log4c.GT400- Battery Connected Yes
    20190915 01:33:31.155信息    log4c.GT400-
    20190915 01:33:41.155 INFO    log4c.GT400- Using Line Power Yes
    20190915 01:33:41.156 INFO    log4c.GT400- Using Battery Power No
    20190915 01:33:41.156 INFO    log4c.GT400- Battery Low No
    20190915 01:33:41.156信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:33:41.156信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:33:41.156 INFO    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:33:41.157信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:33:41.157信息    log4c.GT400-
    20190915 01:33:51.144 INFO    log4c.GT400-看门狗线程已禁用
    20190915 01:33:51.144 info    log4c.GT400-退出看门狗线程
    20190915 01:33:51.157信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:33:51.157信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:33:51.158 INFO    log4c.GT400- Battery Low No
    20190915 01:33:51.158信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:33:51.158信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:33:51.159信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:33:51.160信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:33:51.160信息    log4c.GT400-
    20190915 01:34:01.161信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:34:01.162信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:34:01.162信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:34:01.162信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:34:01.162信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:34:01.163信息    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:34:01.163信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:34:01.163信息    log4c.GT400-
    20190915 01:34:11.163信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:34:11.164信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:34:11.164信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:34:11.164信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:34:11.164信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:34:11.164信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:34:11.165信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:34:11.165信息    log4c.GT400-
    20190915 01:34:20.834 INFO    log4c.GT400- Mem 写入检查
    20190915 01:34:21.146 WARN    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:34:21.165信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:34:21.165信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:34:21.166信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:34:21.166信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:34:21.166信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:34:21.166信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:34:21.166信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:34:21.166信息    log4c.GT400-
    20190915 01:34:31.167信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:34:31.167信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:34:31.168信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:34:31.168信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:34:31.168信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:34:31.168信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:34:31.168信息    log4c.GT400-电池连接是
    20190915 01:34:31.168信息    log4c.GT400-
    20190915 01:34:41.169信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:34:41.169信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:34:41.169信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:34:41.170信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:34:41.170信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:34:41.170信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:34:41.170信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:34:41.170信息    log4c.GT400-
    20190915 01:34:51.150错误   log4c.GT400- cur_ease_pere()失败:达到超时
    20190915 01:34:51.150信息    log4c.GT400-同步手册
    20190915 01:34:51.150信息    log4c.GT400-立即同步
    20190915 01:34:51.150信息    log4c.GT400- nextSync 在300秒内完成
    20190915 01:34:51.171信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:34:51.171信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:34:51.171信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:34:51.172 INFO    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:34:51.172 INFO    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:34:51.172 INFO    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:34:51.172 INFO    log4c.GT400- Battery Connected Yes
    20190915 01:34:51.172信息    log4c.GT400-
    20190915 01:35:01.173信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:35:01.173信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:35:01.173信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:35:01.174 INFO    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:35:01.174 INFO    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:35:01.174 INFO    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:35:01.174 INFO    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:35:01.174 INFO    log4c.GT400-
    20190915 01:35:11.175信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:35:11.175信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:35:11.175信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:35:11.175信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:35:11.176信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:35:11.176信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:35:11.176信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:35:11.176信息    log4c.GT400-
    20190915 01:35:20.834 INFO    log4c.GT400- Mem 写入检查
    20190915 01:35:21.146 WARN    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:35:21.176信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:35:21.177 INFO    log4c.GT400- Using Battery Power No
    20190915 01:35:21.177信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:35:21.177信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:35:21.178信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:35:21.178信息    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:35:21.178信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:35:21.178信息    log4c.GT400-
    20190915 01:35:31.178信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:35:31.179信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:35:31.179信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:35:31.179信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:35:31.181信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:35:31.182信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:35:31.182信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:35:31.183信息    log4c.GT400-
    20190915 01:35:41.184信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:35:41.184信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:35:41.185信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:35:41.185信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:35:41.185信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:35:41.185信息    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:35:41.185信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:35:41.185信息    log4c.GT400-
    20190915 01:35:51.186信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:35:51.186信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:35:51.187信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:35:51.187信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:35:51.187信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:35:51.187信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:35:51.187信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:35:51.187信息    log4c.GT400-
    20190915 01:36:01.188 INFO    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:36:01.188信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:36:01.188 INFO    log4c.GT400- Battery Low No
    20190915 01:36:01.189信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:36:01.189信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:36:01.189信息    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:36:01.189信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:36:01.189信息    log4c.GT400-
    20190915 01:36:11.190信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:36:11.190信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:36:11.190信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:36:11.191信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:36:11.191信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:36:11.191信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:36:11.191信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:36:11.193信息    log4c.GT400-
    20190915 01:36:20.835信息    log4c.GT400-存储器写入检查
    20190915 01:36:21.194信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:36:21.194信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:36:21.194信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:36:21.194信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:36:21.195信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:36:21.195信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:36:21.195信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:36:21.195信息    log4c.GT400-
    20190915 01:36:24.146警告    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:36:31.195信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:36:31.196信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:36:31.196信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:36:31.196信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:36:31.196信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:36:31.197信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:36:31.197信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:36:31.197信息    log4c.GT400-
    20190915 01:36:41.197信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:36:41.198信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:36:41.198信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:36:41.198信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:36:41.198信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:36:41.198信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:36:41.199信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:36:41.199信息    log4c.GT400-
    20190915 01:36:51.199信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:36:51.199信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:36:51.200信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:36:51.200信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:36:51.200信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:36:51.200信息    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:36:51.202信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:36:51.203信息    log4c.GT400-
    20190915 01:37:01.204信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:37:01.204信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:37:01.204信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:37:01.205信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:37:01.205信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:37:01.205 INFO    log4c.GT400-断电、充电暂停或中断
    20190915 01:37:01.205信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:37:01.205信息    log4c.GT400-
    20190915 01:37:11.206信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:37:11.206信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:37:11.206信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:37:11.207信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:37:11.207信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:37:11.207信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:37:11.207信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:37:11.207信息    log4c.GT400-
    20190915 01:37:20.835信息    log4c.GT400-存储器写入检查
    20190915 01:37:21.208信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:37:21.208信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:37:21.208信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:37:21.208信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:37:21.209信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:37:21.209信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:37:21.209信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:37:21.209信息    log4c.GT400-
    20190915 01:37:27.147警告    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:37:31.209信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:37:31.210信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:37:31.210信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:37:31.210信息    log4c.GT400- stat1 1 0
    20190915 01:37:31.211信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:37:31.211信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:37:31.211信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:37:31.211信息    log4c.GT400-
    20190915 01:37:41.211信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:37:41.212信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:37:41.212信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:37:41.212信息    log4c.GT400- stat1 0
    20190915 01:37:41.213信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:37:41.213信息    log4c.GT400-断电、充电被暂停或中断
    20190915 01:37:41.213信息    log4c.GT400-电池已连接是

    已断开电池连接
    已运行电压检查、电池电压为2.9V
    20190915 01:37:41.213信息    log4c.GT400-
    20190915 01:37:51.213信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:37:51.214 INFO    log4c.GT400- Using Battery Power No
    20190915 01:37:51.214信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:37:51.214信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:37:51.214信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:37:51.215信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:37:51.215信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:37:51.215信息    log4c.GT400-
    20190915 01:38:01.215信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:38:01.216信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:38:01.216信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:38:01.216信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:38:01.216信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:38:01.216信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:38:01.217信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:38:01.217信息    log4c.GT400-
    20190915 01:38:11.217信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:38:11.217信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:38:11.218信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:38:11.218信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:38:11.218信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:38:11.218信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:38:11.218信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:38:11.218信息    log4c.GT400-
    20190915 01:38:20.835信息    log4c.GT400-存储器写入检查
    20190915 01:38:21.219信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:38:21.219信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:38:21.220信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:38:21.220信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:38:21.220信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:38:21.220信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:38:21.220信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:38:21.220信息    log4c.GT400-
    20190915 01:38:30.147警告    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:38:31.221信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:38:31.221 INFO    log4c.GT400- Using Battery Power No
    20190915 01:38:31.221 INFO    log4c.GT400- Battery Low No
    20190915 01:38:31.222信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:38:31.222信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:38:31.222信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:38:31.222信息    log4c.GT400-蓄电池连接编号
    20190915 01:38:31.222信息    log4c.GT400-
    20190915 01:38:41.223信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:38:41.223信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:38:41.223信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:38:41.224信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:38:41.224信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:38:41.224信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:38:41.224信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:38:41.224信息    log4c.GT400-
    20190915 01:38:51.225信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:38:51.225信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:38:51.225信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:38:51.226信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:38:51.226信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:38:51.226信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:38:51.226信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:38:51.226信息    log4c.GT400-
    20190915 01:39:01.227信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:39:01.227信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:39:01.227信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:39:01.227信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:39:01.228信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:39:01.228信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:39:01.228信息    log4c.GT400-电池连接否
    20190915 01:39:01.228信息    log4c.GT400-
    20190915 01:39:11.228信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:39:11.229信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:39:11.229信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:39:11.229信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:39:11.230信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:39:11.230信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:39:11.230信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:39:11.230信息    log4c.GT400-
    20190915 01:39:20.836信息    log4c.GT400-存储器写入检查
    20190915 01:39:21.230信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:39:21.231信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:39:21.231信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:39:21.231信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:39:21.232信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:39:21.232信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:39:21.232信息    log4c.GT400-电池连接编号
    20190915 01:39:21.232信息    log4c.GT400-
    20190915 01:39:31.232信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:39:31.233信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:39:31.233信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:39:31.233信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:39:31.234 INFO    log4c.GT400- stat2 0 1.
    20190915 01:39:31.234信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:39:31.234 INFO    log4c.GT400- Battery Connected No
    20190915 01:39:31.234信息    log4c.GT400-
    20190915 01:39:33.148警告    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:39:41.234 INFO    log4c.GT400- Using Line Power Yes
    20190915 01:39:41.235信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:39:41.235信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:39:41.235信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:39:41.235信息    log4c.GT400- stat2 0 1.
    20190915 01:39:41.236信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:39:41.236信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:39:41.236信息    log4c.GT400-
    20190915 01:39:51.151 info    log4c.GT400- Sync Data Now 命令
    20190915 01:39:51.151 INFO    log4c.GT400-立即同步
    20190915 01:39:51.151 INFO    log4c.GT400- Connect to hardware.hostedtime.co:7075/
    20190915 01:39:51.236信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:39:51.237 INFO    log4c.GT400- Using Battery Power No
    20190915 01:39:51.237信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:39:51.237信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:39:51.237信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:39:51.237信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:39:51.238信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:39:51.238信息    log4c.GT400-
    20190915 01:40:01.238信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:40:01.238信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:40:01.239信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:40:01.239信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:40:01.239信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:40:01.239信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:40:01.239信息    log4c.GT400-电池连接否
    20190915 01:40:01.239信息    log4c.GT400-
    20190915 01:40:11.240信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:40:11.240信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:40:11.241信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:40:11.241信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:40:11.241信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:40:11.241信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:40:11.241信息    log4c.GT400-蓄电池连接编号
    20190915 01:40:11.242信息    log4c.GT400-
    20190915 01:40:20.836信息    log4c.GT400-存储器写入检查
    20190915 01:40:21.242信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:40:21.242信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:40:21.243信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:40:21.243信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:40:21.243信息    log4c.GT400- stat2 0 1.
    20190915 01:40:21.243信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:40:21.243信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:40:21.243信息    log4c.GT400-
    20190915 01:40:31.244信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:40:31.244信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:40:31.244信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:40:31.245信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:40:31.245信息    log4c.GT400- stat2 0 1.
    20190915 01:40:31.246信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:40:31.247信息    log4c.GT400-电池连接编号
    20190915 01:40:31.248信息    log4c.GT400-
    20190915 01:40:36.149 warn    log4c.GT400-发送跳过的线程迭代。 网络脱机
    20190915 01:40:41.248信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:40:41.249 INFO    log4c.GT400- Using Battery Power No
    20190915 01:40:41.249信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:40:41.249信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:40:41.250信息    log4c.GT400- stat2 0 1
    20190915 01:40:41.250信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:40:41.250信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    20190915 01:40:41.250信息    log4c.GT400-
    20190915 01:40:51.250信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:40:51.251信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:40:51.251信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:40:51.251信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:40:51.252信息    log4c.GT400- stat2 0 1.
    20190915 01:40:51.252信息    log4c.GT400-电池损坏、LDO 模式、无电池
    20190915 01:40:51.252信息    log4c.GT400-蓄电池连接否
    电池插回这里!!!
    充电开始
    20190915 01:40:51.252信息    log4c.GT400-
    20190915 01:41:01.252信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:41:01.253信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:41:01.253信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:41:01.253信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:41:01.254信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:41:01.254信息    log4c.GT400-充电
    20190915 01:41:01.254信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:41:01.254信息    log4c.GT400-
    20190915 01:41:11.254信息    log4c.GT400-使用线路电源是
    20190915 01:41:11.255信息    log4c.GT400-使用电池电源号
    20190915 01:41:11.255信息    log4c.GT400-电池低电平否
    20190915 01:41:11.255信息    log4c.GT400- stat1 0 1
    20190915 01:41:11.256信息    log4c.GT400- stat2 1 0
    20190915 01:41:11.256信息    log4c.GT400-充电
    20190915 01:41:11.256信息    log4c.GT400-电池已连接是
    20190915 01:41:11.256信息    log4c.GT400-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的原理图中配置 LM3658SD-B/NOPB 时、我有更多的充电和放电周期。

    但在电池放电和保护器打开后、重新启动充电时未遇到问题。

    需要注意的是、电池保护器的行为可能会有问题吗?

    此外、在电池电压较低的情况下、单元将处于预充电电流限制为大约45mA。   如果在启动过程中存在系统负载、则可能是问题。

    我的测试是使用带类似 您的保护器的2500mAh 锂聚合物电池进行的。  还使用保护器 BQ29700 EVM 运行了一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您愿意、我可以向您提供完整的测试套件、并直接看到问题。

    通过 TI 论坛个人资料上的电子邮件向我发送电子邮件、并向我提供收货地址。 我将随附完整的测试套件(包含 PDF 原理图)和完整的说明以供复制。 然后、您可以将任何发现发布到论坛

    谢谢
    Zev。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在对这一问题进行离线处理、现在将关闭此帖子、如果需要、可以在稍后打开该帖子。