This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:从开关引脚到电感器的开关迹线宽度足够大

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838393/tps549d22-how-much-width-of-switching-trace-is-enough-from-switching-pin-to-inductor

器件型号:TPS549D22

尊敬的 E2E:

客户使用 TPS549D22从12V 输入电压生成3V3/22A。

在其布局中、从开关引脚到电感器的开关布线宽度仅为67mil。

根据布局指南、我们的 EVM 的宽度为200mil。

我们不确定67mil 是否正常。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E:

    有更新吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    PCB 布线宽度问题没有简单的答案、因为有许多变量会影响它。  尽管如此、我认为在上述设计中、如果承载22A 的负载电流、67mil 可能太薄。

    1) 1)覆铜厚度或重量是多少?

    PCB 铜厚度可测量为厚度、通常以密耳或微米为单位、或以重量计、通常为 PCB 面积每平方英尺铜盎司。  典型厚度为0.5oz、1.0oz 和2.0oz。

    0.5oz 铜(0.7mil /18um)的板电阻为1m Ω/方形

    2) 2)从 IC 引脚到电感器端子的走线有多长?

    上面的走线长于它的宽度、因此当电流流过该铜时、它将施加多个损耗平方。

    一般而言、我建议每安培电流、每盎司铜重量使用10mil 宽的迹线。

    0.5oz 铜= 20mil/Am

    1.0盎司铜= 10密耳/安培

    2.0oz 铜= 5mil/Am

    TPS549D22EVM 使用2oz 铜重量和200mil 宽的迹线来承载40A 直流电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    铜厚度约为2.05mil 或1.46oz。

    从 IC 的开关引脚到电感器的长度大约为270mil。

    VOUT 为3V3、Iout、max 为22A。

    如果是、开关路径上的最小布线宽度是多少?

    根据您提供的规则、最小宽度为145mil。 我是对的吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    对于22A 负载电流、1.46oz 铜需要大约6.85mF/Amp 或150mil。  大约3.8mm。

    由于 SW 节点的5个 IC 引脚的宽度为2.7mm、因此您可能需要将其扇出以达到3.8mm

    或者、您可以使用一些过孔来使用第二层来增加铜厚度