This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:温度故障

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ24040, BQ24086, BQ24081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839850/bq24092-temperature-fault

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ24086BQ24081

您好!

我们在其中一款消费类产品中使用 BQ24092为单节锂离子电池充电。 在该产品中、我们已将双色 LED 连接到 NBG 和 nCHG 引脚、TS 引脚上的温度传感器(10K NTC)。 当电池正在充电时、两个 LED 都亮起且工作正常、但当存在电池温度故障时、充电完成/充电的 LED 指示是相同的。 这样、我们就可以通过 LED 来区分充电完成还是电池温度故障。  

当存在电池温度故障(类似于 OV/UV 故障条件)时、我们需要关闭两个 LED。  

谢谢、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenekanth

    BQ24092 /CHG 引脚与 BQ24040 /CHG 引脚类似、可重复使用设计。  请参阅常见问题解答帖子

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/753020

    我们需要更仔细地看看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenekanth

    如前所述、BQ24092 /CHG 引脚未针对指示温度故障进行优化。

    BQ2408X 系列器件具有额外的输出、可通过 STAT1和 STAT2引脚提供更多的故障和工作条件指示。 该器件的多个版本具有不同的故障输出和控制输入。 BQ24081和 BQ24086这两种器件可能起作用。