This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630/LMR23630可以替代 MP2229吗?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR23630, LMR33630, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840490/lmr33630-q1-can-the-lmr33630-lmr23630-replace-the-mp2229

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030-Q1LMR23630LMR33630LMR14030

MP2229是一款具有可调节输出和 ns 软启动时间的芯片。 能否使用 LMR14030-Q1将其替换为引脚2引脚?

2.我看到手册中 LMR33630/LMR23630的软启动时间为5ms。 我明白了吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要问的第一个错误是 LMR33630/LMR23630、而不是 LMR14030

    e2e.ti.com/.../6523.mp2229.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    由于具有引脚兼容性并将 MP2229替换为 LMR33630/LMR23630、您是否意味着使用相同的电路板并换用 IC?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚2引脚是引脚和功能的替代产品。 TI 的这3个芯片能否替代 MP2229?
    2.这3个 IC 的软启动时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否,它不是引脚对引脚等效的。 在功能上也不等效、2229是较低的输入电压6A 器件、而 LMR33630是较宽的 VIN 3A 器件。  

    2.是 LMR 具有内部固定软启动时间。  

    ----阿姆布雷什