请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR14030-Q1、 LMR23630、 LMR33630、 LMR14030
MP2229是一款具有可调节输出和 ns 软启动时间的芯片。 能否使用 LMR14030-Q1将其替换为引脚2引脚?
2.我看到手册中 LMR33630/LMR23630的软启动时间为5ms。 我明白了吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MP2229是一款具有可调节输出和 ns 软启动时间的芯片。 能否使用 LMR14030-Q1将其替换为引脚2引脚?
2.我看到手册中 LMR33630/LMR23630的软启动时间为5ms。 我明白了吗?
谢谢!
我要问的第一个错误是 LMR33630/LMR23630、而不是 LMR14030