This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:如何实现 ISO26262 ASIL-B

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837127/tps54560b-q1-how-to-achieve-iso26262-asil-b

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560BTL431

您好!

   客户需要用于汽车应用的功能安全降压转换器。 这是一种24V 电池系统、用于负载突降和其他考虑因素、它们需要 输入电压耐受60V 电压

 安全目标是 ASIL-B 我在 TI 网站上找不到 ISO26262的降压转换器。  我想他们可能会添加冗余电源或额外的诊断电路来实现 ASIL-B 但是  

我不知道如何操作。  

1.您还有其他建议器件吗?

他们能否使用 TPS54560B 来实现 ASIL-B  (如 冗余电源或其他 策略)

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否有 FAE 可以处理、如果有、我们的 FAE 可以与您一起处理此问题以提交请求。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

      在发布本主题之前、我曾与当地 TI FAE 进行过讨论。 我们没有找到用于安全应用的 TPS65381等降压控制器。

    是否可以使用 TPS54560B 实现 ISO26262 ASILB。  如何提交请求?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,

    ASIL 是系统级规格。 在半导体级别,我们一直提供 Pin FMEA 等文档,以便 TR OEM 可以在 系统级别确定暴露概率、可控性和故障严重程度。

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

       感谢您的回复。 如果客户想要获取 PIN FMEA,他们是否需要签署 NDA? 如果是、我可以将请求发送给当地的 TI FAE 或销售人员。

    如果不需要签署 NDA,我可以从哪里下载它?  

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOSS 我看到了您有关 TL431以获得更高截止电压的问题、

    我们正在进行反激式转换器截止频率和截止频率分别为低和高的项目

    隔离型反激式转换器 IC ( IR3M92 )

    您是否找到了该问题的答案?

    如果您找到了、请告诉我、我的联系人是。

    mehulchawda1995@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以与当地销售团队合作,并要求他们联系 Pin FMEA 的产品线。

    ----阿姆布雷什