This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77PL900EVM-001:LDO 初始化失败

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840333/bq77pl900evm-001-ldo-initialization-fail

器件型号:BQ77PL900EVM-001
主题中讨论的其他器件:bq77PL900

您好!

为了启用集成稳压器、将16V 施加到 PACK 引脚、并将37V 施加到 BAT 引脚。

此时 REG1和 REG2输出工作良好、可通过 bq77PL900评估软件设置寄存器。

但是、如果断开 PACK 引脚的电源、则不起作用。  

为什么会出现这种症状?如何解决?

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您没有提到单个电池电压。  如果 EVM 的电阻分压器或单独的电压源或电池不提供电池电压、bq77PL900将在没有电池组电压的情况下关闭。  这是低电压关断特性。

    向 EVM 施加电池电压并再次检查运行情况。  如果电路板在没有单节电池电压的情况下运行、请检查电路板的运行情况、以确保输入不会损坏、因为不能确定37V 在开路电池上的分压方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    按照 EVM 用户指南的建议连接了180欧姆电阻器、如下所示。  

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    该连接看起来是正确的。  在您描述的电压下、每个电池的电压应为3.7V、器件应保持开启状态。  您描述的行为与器件看到电池欠压和关断时的行为一致。  

    我建议采用以下方法:

    1. 目视检查电路板、确保 IC 引脚之间没有污染、从而可能使输入短路。
    2. 目视检查电路板背面的输入滤波器组件的位置、以确保没有损坏或污染。
    3. 如上所示施加电压后、检查端子块上每个电池的电压、以查看其中一个电池是否低于其他电池。  如果器件的2个引脚之间存在短路、则输入电阻器将与分压电阻器并联、您应该会看到明显的电压差。  如果没有直接短路、可能会更微妙。  
    4. 借助 EVM、您可以使用配置跳线选择检查多少节电池是否存在 UV。  如果问题单元格位于上5、您可以取消选择该单元格、器件将保持开启状态。
    5. 测量输入电阻器上的电压可能会出现异常的压降、并确定有问题的输入或输入。  这可能很困难、因为输入电阻器位于背面。
    6. 测量 IC 上的引脚之间的电压、电压应与端子块上的仿真电芯电压匹配。
    7. 如果您使用 I2C 将器件置于主机模式、则可以选择不同的电池作为输出、并搜索显示较低电压(由于调节、输出电压更高)的电池。  此外、该器件在主机模式下不会因 UV 而关断、因此可以根据需要禁用充电器电压。

    如果该板以前使用过、则可能有人已经对非默认保护电压进行了编程、但3.7高于可用设置、因此这不是您的问题。

    当发现有问题的输入或输入时、根据需要清洁或修复焊料或走线。  如果问题不在外部电路中、则需要更换 IC 或电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    现在、REG1和 REG2输出工作良好。

    但还有另一个问题、如下所示。

    当 EVM 正常工作时、XALERT 输出正常。

    如果  反复打开/关闭充电和放电 ,XALERT 输出不会输出,EVM 不工作。

    此时、测得的波形如所示。  

    您能告诉我、为什么会出现这种症状?

    我如何解决它?

    e2e.ti.com/.../BQ77PL900-TEST.xlsx

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    GUI 屏幕的状态部分显示正常情况下无故障、OV 和 UV 均为异常。  

    您还可以查看 XRST 信号并查看其何时释放。

    在器件上电之前、BAT 电压阶跃是奇数、但这可能与导通无关。  

    在独立模式下、如果电压合适、器件将自动从故障中恢复。  您应该检查电压为什么为 OV 和 UV。  在波形中、唯一看起来不同的是 REG2电压没有下降到低电平。