This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25970, BQ24072, BQ24278, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841333/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:bq24072BQ24278、BQ25970

我在其中一个设计中使用了 bq24072和锂聚合物电池、

但现在我有一个采用 锂聚合物电池的新设计、最大电流将为~2-2.5A、

我在寻找相同的接口和功能

您建议使用哪种电池充电器?

类似 bq24278的器件、但我可以看到、 不建议在新设计中使用。

可能 是 bq25606?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDO、

    BQ25606是一个非常好的选择。 它是具有电源路径的独立单节电池充电器。 VSET 引脚可将电池电压编程为 4.2V、4.35V 和4.4V。 电压范围涵盖 bq24072的4.2V 和所需的充电电流范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有不需要电感器和电容器的充电器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ido、

    对于2-2.5A 充电、您绝对需要一个具有电感器和电容器的充电器、也称为开关模式充电器。

    线性充电器(仅使用集成式功率 FET)可能会在该电流水平下烧断。 至少效率将极差。

    另一种唯一的替代方法是使用 BQ25970等仅使用电容器的器件。 但是、这要求输入源/适配器为可编程电源。 否则、它将不会按预期工作。

    Eric 的建议仍然是您想要实现的目标的推荐选项。  

    此致、

    Joel H