This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:插入 USB 端口(USB2.0或 USB1.0)时的1A 充电器

Guru**** 2530560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841358/bq24074-1a-charger-when-plugged-into-usb-port-usb2-0-or-usb1-0

器件型号:BQ24074

你好

我计划在我的应用中将 BQ24074用作单节锂离子电池的有线充电选项。  

我了解它具有 EN1和 EN2引脚、可对其进行编程、以便:

  • 待机
  • 100mA
  • 500mA
  • 通过 I (lim)设置到 VSS 的更高电流

我想使用 EN2 = 1、EN1 = 0选项、即、我想在外部设置电流限制。

我计划将其设置为大约900毫安

我还计划将快速充电电流值设置为800ish mA

我的充电端口将是 USB Micro、它将由 USB 壁式适配器(1A 或1.5A) 5V 充电器供电

我的问题是:如果用户决定将 USB 微型充电端口插入到计算机的 USB 中、电流限制为100mA 或500mA、会发生什么情况?  

由于我的编程电流为900ish mA、这会损坏 USB 端口或我的产品吗?  

作为解决此问题的解决方案、您建议什么? 由于我们无法保证用户在特定时间不会将其插入 PC USB 端口、但同时我们希望快速充电能够以大约800甚至900毫安的电流(如果将来需要)完成

USB 端口仅用于充电。 无需数据传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否不应损坏 USB。 ILIM 设置的输入电流限制仅适用于充电器输入。 如果源受到限制、这可能会导致输入电压下降。 但是、DPPM 环路将减小充电电流以支持负载电流、从而防止输入电压崩溃。 这意味着、当输入电流限制为500mA 时、您的充电电流将大约为500mA 减去负载电流、因此充电电流将低于您所需的900mA。