This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:使用电源模块内部的热敏电阻进行温度监控

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841528/ucc21750qdwevm-025-temperature-monitoring-using-thermistor-inside-the-power-module

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21732-Q1

尊敬的 TI 团队:

我对"UCC217XX 系列驱动和保护 SiC 和 IGBT 电源模块和晶体管"用户指南中的温度测量电路感到困惑。

我正在为 嵌入了 NTC 的第三代 Cree SiC 模块 CAB450M12XM3设计栅极驱动器。 图2、块4、TR+中的电路如何测量模块中嵌入的 NTC 并馈入 AIN 引脚?  

此致、

Weichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weichi、

    模块与电路重叠时、似乎存在一个小问题。 请勿关注方框图、而是第3.1节中所述的连接指南。 您将电源模块的 NTC 引脚连接到 EVM 上的引脚 TR+和 COM (在用户指南中称为 TR-)。 这是到 AIN 的连接。 另请参阅 UCC21732-Q1数据表、了解有关 AIN-转 APWM 通道运行、规格和连接指南的更多详细信息。

    此致、

    Audrey