主题中讨论的其他器件: TPS2120
您好!
我正在为 PoE 1类应用寻找合适的开关或电源多路复用器。 我计划使用电源多路复用器来打开/关闭我的器件。
PoE 源->交换机->我的设备
TPS2121看起来是我在应用中所需的器件类型、但与我的用例中的 PoE 源相比、它的输入功率太低(44V 至57V)。 请告知我是否有其他可供我探索的替代器件? 谢谢。
此致、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在为 PoE 1类应用寻找合适的开关或电源多路复用器。 我计划使用电源多路复用器来打开/关闭我的器件。
PoE 源->交换机->我的设备
TPS2121看起来是我在应用中所需的器件类型、但与我的用例中的 PoE 源相比、它的输入功率太低(44V 至57V)。 请告知我是否有其他可供我探索的替代器件? 谢谢。
此致、
Leo
您好、Leo、
您是否担心 TPS2121上的输入电压规格对于您的应用而言过低? 遗憾的是、如果是这种情况、TI 没有比 TPS2121和 TPS2120集成的更高电压兼容的 PowerMux。
对于您的电压范围、我建议您在此处查看我们的电子保险丝产品系列: http://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/overview.html
在我的脑海中、我建议使用 TPS2663x、TPS1663x 或 TPS2660x。 这取决于您所需的集成功能以及负载电流。
也可以使用2个电子保险丝进行多路复用输入、如以下应用手册 中所示:http://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf
最后、如果您只是尝试在两个较高电压输入之间进行切换、并且可以使用外部 FET、那么也可以选择2个 LM74700理想二极管控制器。