This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:我们是否有其他器件或路线图来支持两个输入=24V?

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840075/tps2121-do-we-have-other-parts-or-roadmap-to-support-two-input-24v

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120

大家好、

我看到 TPS2121最大输入电压=24V、但我担心它不符合我的客户规格。

有我的客户规格。

两个输入=24V、电流=4A。

您是否有其他器件(较大的输入电压)来处理这种情况? 或者我们有路线图吗?

如果没有、我们是否有其他解决方案来处理这种情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    除了 TPS2121和 TPS2120、我们目前在该输入电压下没有任何其他集成解决方案。

    另一方面、也可以使用2个电子保险丝为多路复用器供电。 我随附了一份应用手册、对其进行了介绍。

    http://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf  

    此外、我们无法在公共论坛上发布路线图信息和未来计划。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的帮助!

    您共享的好应用手册!

    我看到它使用两个 TPS2660x 通过 dv/dt 引脚实现电源多路复用功能。

    客户需要输入电流=4A。

    因此、他们需要使用 TPS2663x 而不是 TPS2660x。 但 TPS2663x 没有 dv/dt 引脚。

    我是否可以知道如何使用两个 TPS2663x 来实现电源多路复用 器功能?

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    TPS2663x 具有 dv/dt 引脚。 我是否可以知道您所提到的内容、以便有希望澄清任何疑问?

    请参阅数据表中的第6节、其中介绍了该器件的所有引脚和引脚功能。