This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:设计无法正常工作!

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837641/tps56121-design-is-not-working

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件: TPS56221

大家好、

我使用为 TPS56121提供的规格和电路布局设计了一个12V 至8V 直流/直流转换器。 我使用 Type 3环路稳定性 Excel 工作表计算了反馈参数。 遗憾的是、我没有输出信号、因此我可以确定问题在哪里!?! 有什么想法吗?

我已连接电路布局、原理图与数据表相同。 我的 PCB 是4层。

谢谢、

Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    开始故障排除的时间:

    1. VIN 引脚处是否有12V 电压?

    2、 EN/SS 是否高于 EN 阈值?

    3. BP 引脚上是否有大约6.5V 的电压?

     4. BOOT 引脚电压是多少?

    5. SW 节点上是否有任何切换?

    6. 您能否在 EN/SS 上捕获启动校准波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 让我们开始吧。

    1-已检查。 是的、我们有12V 电压。

    EN 引脚(TP5)的电压为零。

    3- BP 引脚的电压为零。

    4- BOOT 引脚= 0V

    5- 无切换

    6-无信号。 只是随机的噪音!

    我认为 IC 不工作!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    我建议您更改 IC 并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我无法取出 IC、因此我制作了一个新电路板。 除电感器和电容器7至10和 C19外、所有元件均已更改。

    结果如下:

    有1 - 12V 电压。

    2 EN 引脚(TP5)具有5.03电压。

    3- BP 引脚具有1.03电压。

    4 BOOT 引脚:0.58V

    5- 无信号。

    6-无信号。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    EN/SS 是否在启动时经过校准序列?  BP 必须高于 UVLO。  您可以向我发送您的 Altium 项目吗?  J (dash) tucker (at) ti (dot) com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    C1.2、C2.2、C3.2和 C4.2远离器件 VIN 和 GND 引脚。

    在 TPS56221 EVM 上、输入电容器更靠近器件。

    您可以在 C5.2、C1.2上堆叠更多电容器还是刮擦掩膜

    添加更靠近 TPS56121器件的电容器。

    在电路板上放置一个新 IC。

    发送 一个 VIN 和 GND 电压的示波器探针。

    发送  BP 电压的示波器快照。

    发送 SW 引脚的示波器快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Davide。 实际上、我可以弄清楚问题是什么。 PGOOD 引脚连接到 R10的错误侧。 将其连接到 R10的另一侧后、可在高达12A 的电流范围内正常工作。 但我遇到了另一个问题。 由于未知原因、电流在12A 后波动!!!! 有什么想法吗? 我捕获了 SW 信号并观看了视频。

    我想这是因为噪音。 您认为将 AGND 与 PGND 分开然后使用焊盘进行连接是否是一个好主意?

    这是栅极信号(绿色)、输出电压()和通道 A (红色)@ 12A 的图片。 视频中显示了12A 后的电路行为。

    视频: https://youtu.be/iFuvDGNII5c

    谢谢、

    Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    由于存在输出电流相关性、因此它可能是导致 SW 抖动的噪声。  

    让我们专注于降低噪声。  使用 Tip & Barrel 技术测量 VIN 和 GND 引脚中的电压

     在器件的 VIN 和 GND 引脚附近添加去耦和大容量电容。  

    再次测量输入电压。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我制造了另一个电路、通过使用 Tip & Barrel 技术测量输入电压。 输入电压肯定会弄乱!! 我还在输入端添加了47Micro F 电容器(DigiKey:445-1657-1-nd)、并再次对其进行测量。 噪声降低了、但仍有超过12A 的电阻值电路有问题!?! 你怎么看? 我有一些照片给你。

    空载条件下的栅极和输入电压:

    12A 电流下的栅极和输入电压:

    12A 处的栅极和输入电压、输入端带有47微法拉电容器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    下面是随附的中的一些其他建议。   噪声问题通常与 PCB 布局相关。  

    有关   其他 PCB 布局建议、请参阅数据表 www.ti.com/.../tps56121.pdf 的第21页和第22页。  

    e2e.ti.com/.../4477.TPS56121_5F00_e2e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的建议。 我对 PCB 进行了这些修改(如图所示)、但电路不再工作。 我可能会损坏 IC、因此我需要在下一个修订版本中对其进行修改。 在发送下一个版本进行制造之前、您是否会查看它并告诉我是否需要更改? 我添加了一个反极性电路来保护转换器。

    我假设我应该使用不同的电子邮件、而不是 John 的电子邮件。 请将您的电子邮件地址发送给我。

    提前感谢。

    Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的文件发送到 ddaniels(.dot.)ti (.dot.)com