This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180&TIDA00779

Guru**** 2400015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839354/ucc28180-ucc28180-tida00779

器件型号:UCC28180

你好

我检查了您的公司产品电路设计(TIDA00779),我认为它对我的工作很有用,但首先我想知道在我们的负载系统中测试此电路的最佳仿真软件,我开始使用 PSpice 仿真,但问题是我找不到组件 在程序库中或互联网中任何看起来像的地方(L3、L2扼流圈和 IC 28180型号),请向我推荐在订购之前为该电路进行仿真的最佳软件。 非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    此网页上提供了可用于此部件的仿真模型:

    https://www.ti.com/product/UCC28180/toolssoftware

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28180的这个模型只是平均和瞬态模型、只有6个引脚、但电路 TIDA00779是具有8个引脚的 UCC28180D IC。此外、这个电路不包括 EMI 滤波器 L2和 L3的扼流圈、 您能告诉我您使用了哪些软件来仿真此电路(TIDA00779)吗?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 UCC28180可用的唯一模型、广泛用于仿真该器件。

    如上所示、TINA Spice 模型包含在一个参考设计中。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气