This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:设计有时会关闭、控制电路会消耗大量功率。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835297/ucc2897a-design-is-sometimes-shutting-down-leaving-the-control-circuit-consuming-a-lot-of-power

器件型号:UCC2897A

你好!

我们在将 90V-250V 转换为24V (70W)的设计中使用 UCC2897A。

因此、我们使用串联稳压器将 VIN 电压降低至大约20V、以应对 VIN 上的110V 限制。 我们的偏置绕组在低负载下持续工作一周、因此我们需要在轻负载情况下通过齐纳二极管为 VDD 供电。 转换器的其余部分工作正常、但有时在运行几天后、转换器会裸片。 我还没有弄清楚发生了什么、但很难再次启动它。 稍等片刻、然后正常启动。 这发生在多个转换器上。

我无法在转换器上进行测量、因为它们在系统测试中、但我在我们的实验中触发了一次故障。
在这之后、我激发了转换器发热并重新启动、有时转换器将无法启动。 在这种情况下、控制电路在 VIN 和 VDD 上具有正常电压、但控制电路似乎死区或处于睡眠状态、VREF = 0V 等 串联稳压器变热、输入电流为15mA-20mA、几乎所有电流都流经 UCC2897A、但我可以通过红外摄像头看到它没有过热。 通过散热垫进行冷却可防止这种情况发生。 还是在内部?  

我已经检查了第18页的启动条件、看起来不错。

输出端具有一个用于保持的大电容器、因此当输入循环时、输出保持高电平(而不是零)。 这似乎适用于我们的测试、但数据表中没有预偏置信息。 也许我们错过了这方面的一些东西。

在我的调查中、有什么想法需要搜索?

此致/ Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     在这种情况下、VREF= 0V 非常重要。 这将禁用 IC 并对软启动引脚放电。
    您提到您的偏置电源有一些问题、并且您在从外部偏置 VDD。
    因为 VDD 用于生成 VREF
    我将回顾此电路、并确保在所有工作条件下 VDD 的最小值为8.5V。
    检查 VDD 和 VREF 上的电容
    VREF 和 VDD 上的电容应最小为1:10。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 感谢您的快速回答。 我将再次检查、在之前完成检查、而不会发现任何与级别相关的问题。

    我们的问题是、当负载较小时、VDD 电平从12V 降至最小9V。 这应该是可以的、但可能是噪声太高了? 现在、VDD 上有1uF 陶瓷电容和电解电容100uF 电容。 应该足以满足我们的应用需求?

    此致/ Daniel

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新创建了启动电路时出现的问题。

    我有20V @ VIN 和12V @ VDD、但 VREF 仍然为零。

    什么可以强制基准电压再过载(>8mA)为零。 VREF 和 FB 之间有4.7K//10nF 电容。 VREF 具有1uF 陶瓷去耦。  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    是否有关于此事的任何更新? 这将非常感激、因为我没有尝试什么想法。

    此致/ Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danie、您好!

    VREF 引脚上是否有其他电路?

    如果 VDD 在限制范围内且 VREF 不在规格范围内、则 ITC 可能是 VREF 过载或 PCB 上存在引脚对引脚短路。

    您认为这是可能的吗?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我已经离开了、但也进行了一些测量。

    VREF 具有 到 FB va 4.7K 的标准连接以进行调节。 反馈信号很嘈杂、因此我们有10nF 与该电阻器并联、以滤除增加的噪声。 REF 不会缩短、电路板在大多数情况下工作... :-)

    不幸的是 、我不得不离开可疑的董事会、但我仍在继续另一个例子。 它的行为更好、但采用了类似的方式。  

    现在我们有 C_REF = 220nF、C_DD = 1uF + 100uF 和 C_SS = 15nF。 VDD 引脚的馈电也发生了变化、因此它通常较高(变压器增加了匝数)、并由齐纳二极管限制为15V。 现在一切都好得多,但我仍然看到一些我无法理解的现象。

    我发现 VDD 的充电取决于温度。 斜坡不恒定、因此充电电流似乎会随温度和 VDD 电压的变化而变化。 请参见随附的图。 图中仅显示了温度变化、VIN 连接到外部电源、电压约为24V。  

    温度更高 =>较慢充电=>有时最终电压低于12.7V、使控制器处于非启动状态。
    只要 VIN 电压足够大、J-FET 是否应该只填充 VDD 电容器?

     

    VDD 达到12.7V 并开始为 SS 等充电 VDD 下降、然后满足启动条件。 它开始开关、VDD 上升至15V。

    另一种现象是 VDD 在空载条件下由于电源电压较弱而下降、但在启动后需要2.5秒。 有什么线索导致该时间常数? 我希望这会在启动程序之后发生。    

    此致/ Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我注意到、数据表指定了不同温度下启动电流的典型值和最大值、但并未指定最小值。

    我可以使用 QA 进行检查、查看他们是否有任何有关 I_STARTUP 中变化的数据。

    您是否知道在观察到这种影响时器件的运行温度是多少?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们在相当远的距离使用热风枪、通过控制电路附近的手指监测温度。 因此、最好的猜测是在60°C 的区域

    但我觉得尴尬的是、我发现 VDD 或 AUX_SUPPLY 有更多的消费者、它们可能会将电压降低其电流消耗。  (原理图中的页面太多、显然... :-)) 当这些消费者被移除时,即使在我们以前遇到问题的情况下,设计也是按预期开始的。  

    我们仍在测试这是否是我们设计中行为的根本原因、这看起来很有希望。

    此致/ Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将关闭此帖子、因为在过去2周中没有新信息。

    如果您需要任何帮助、请打开一个新主题

    此致

    John