This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:电源设计问题。 什么建议?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28064A, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841473/ucc28061-design-problem-power-what-recommendation

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28064AUCC256403

尊敬的 TI:

我的上下文:
我想设计一个具有+-600W 功率的电源、并且我想使用 PFC。 不过、这是我第一次使用 PFC、因此我希望它可以在 LTSPICE 中进行仿真

数据表示例中的公式是否足以将其设计到我的应用中? 是否有任何方法可以使用 UCC28061或相关组件进行仿真? 有没有人建议在该 PFC 之后使用哪种 SMPS 拓扑来获得+和-70V 电压?

感谢您的支持。

您好!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    首先、我们建议您使用我们的最新交错式 TM PFC 控制器 UCC28064A、这是 UCC28061代间的改进。

    对于 UCC28064A、我们提供以下设计工具来帮助您完成设计过程。  我们有一个 Excel 计算器、可自动计算数据表中的设计公式、以帮助简化设计过程。  如果您想仿真功率级、我们建议您使用 SIMPLIS 模型。  SIMPLIS 也是一种以开关模式电源设计为重点的仿真、建议与 UCC28064A 等更复杂的控制器结合使用。

    如果您不熟悉 PFC、我们建议您查看以下配套资料、以获得有关设计的其他帮助

    在 PFC 升压之后、我们建议使用 LLC 谐振控制器 UCC256403。  该器件旨在与 UCC28064A 配合使用、以生成隔离式输出、同时保持高效率和低系统成本。

    根据 EULA、TI 不允许提供任何 LTSpice 协助。

    此致、

    Eric