This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:PFM 模式条件

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841339/bq24195-pfm-mode-condition

器件型号:BQ24195

您好!

我只知道当电池低于最小系统电压设置或禁用充电时、BQ24195将在 PFM 上工作。 除了电压之外、我还想知道输出电流或充电电流是否非常小、充电器是否也在 PFM 上工作? 如果是、阈值是多少?

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    PWM 和 PFM 模式转换电流 thredolds 不是经过测试的参数、因此精度不准确。 一个器件的 PFM 入口测量值为~70mA PFM、出口阈值为~400mA。