This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:tps61099

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839574/tps61099-tps61099

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61071

您好!

在轻负载下运行时、典型的输出纹波是多少? VIN=3.3V 输出=4.5V IL <20mA。

谢谢

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minglai:

    您是指输出电压纹波吗?

    对于额外的轻负载、TPS61099将进入突发模式。 在突发模式下、升压转换器以几个开关周期使输出电压斜升。 一旦输出电压超过设置阈值、器件就会停止开关。 纹波可能达到3%(对于5V、典型值为0.15V)

    实际上、IL<20mA 接近于进入突发模式的典型条件。 如果转换器未进入突发模式、纹波将小得多。 该值主要由 Vout 和电感决定。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明秋:

    感谢您提供相关信息。

    对于轻负载和极小的输出纹波、您会建议使用哪种 DC2DC 转换器?

    谢谢

    Minglai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minglai:

    请问您的应用是什么? 以及对效率和输出电压纹波的要求?

    我们的器件始终具有固定频率开关(FPWM 模式)、例如 TPS61071、但轻负载时的效率不如 PFM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我们使用该电压来生成偏置激光器的电压。

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming:

    那么、您如何看待效率呢? 您对纹波?Δ I 的要求是什么

    如果您可以在轻负载时接受低效率、我会推荐一些具有 Fore PWM 的器件。 这意味着即使没有负载、转换器也将保持开关状态。 它会在轻负载时带来很大的功率损耗、但纹波小于 PFM。

    如果即使在轻负载时也要关注效率、最好在输出电压侧添加一个低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61071:90%正常。 除了尖峰、10mV pp 的纹波是良好的。

    但是封装尺寸较大。

    最好是 DSBGA 或类似产品。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minglai:

    明白了。 请检查 E2E 系统中的好友要求。 我们可能需要向提交的团队核实。 感谢您的理解。