This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:查看 TPS54531原理图

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841416/tps54531-tps54531-schematics-review

器件型号:TPS54531

您能否查看我的 TPS54531原理图?  3.3V 时的输出要求为4.8A 、 5V 时的输出要求为4.5A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图没有问题。

    但我建议将 C705和 C708设置为10nF。

    肖恩