This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:补偿电路

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840369/tps54332-compensation-circuit

器件型号:TPS54332

大家好、我正在尝试计算 TPS54332的补偿组件。

我在数据表中的相位损耗计算(公式22)遇到问题:根据数据表中的数字、我最终应该得到93.94度的相位损耗。 但我从未得到这个结果。

TI 的某个人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下计算:

    PL= αtan (2 *π* 50 * 1000 * 0.001* 54/1000/1000)-αtan (2 *π* 50 * 1000 * 2.5 / 3.5 * 54/1000/1000)-10 =-94.31

    它接近-93.94。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我在哪里感到困惑,当我使用反正切和减10度时,我得到了同样的结果。

    在数据表中、公式并不完全明确、 因为 α 字符并不是 TAN 器件真正的"一个字"。。 因此、我认为这是两个项的乘法因子。

    问:为什么再增加10个分层呢? 在数据表中 PB 系数(63.64度)的计算结果中、它看起来根本不是减去的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    由于这是 理论 计算、不 考虑运算补偿、因此使用10度进行校正。

     

    肖恩