This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070最大占空比设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840080/ucc28070-ucc28070-maximum-duty-setting

器件型号:UCC28070

你好。

UCC28070最大占空比设置

e2e.ti.com/.../3095348

我还有其他问题。

对于 UCC28070最大占空比设置、通过将同步脉冲宽度更改为250nS、500ns、1000nS、1500nS 来确认运行。 (单相的振荡频率为100kHz、同步脉冲的振荡频率为200kHz)
有关结果和详细信息、请参阅随附的文档。

此外、
e2e.ti.com/.../3095348

最后一个问题的答案是什么?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../3365.UCC28070_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masazumi、一位专家将很快回来与您联系。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masazumi:

    我是这样,请你体表。 对于您的问题、能否确认以下项目?

    1、您是否禁用了频率抖动(将 CDR 拉至大于5V)?

    2、为了确保内部振荡器不会干扰 SYNC 功能、必须调整 RRT 的大小以设置内部振荡器

    频率至少比 fSYNC 低10%

    此外、建议使用最小脉冲宽度。

     

    谢谢

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    嗯、我检查了、但 CDR > 5V (Vref 连接)、我找不到具体的问题。

    可以发送 UCC28070器件的摘录。
    如有必要、请提供您的电子邮件地址。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否将内部振荡器频率设置为至少比 fSYNC 低10%。

    我建议您在设计中设置200ns 的脉冲宽度。

     如果 您有更多问题、请在此处分享我的电子邮件 bliss-Zhou@ti.com。

    谢谢