This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:环境温度与 Iout 间的关系

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54627, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840916/tps568215-ambient-temp-vs-iout

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS54627

尊敬的团队:

最初、客户正在评估 TPS54627。

但它在较高的环境温度下具有限制。

TPS568215未显示温度限制、因此 Iout 不应受到环境温度的限制?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、Ta 越高、TJ 越高、因此对于 568215也应有 Ta 限制、具体取决于 Fsw、Vin、Vout…

    您可以使用 Webench 工具对其进行仿真...

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuchang:

    您能否在内部进行检查?

    我不确定我们是否可以依赖 Webench。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    坦率地说 、我们还使用 Webench 进行快速评估、您可以设置不同的 VIN、Vout 和不同的模式来查看 TJ。 请先尝试。

    裕昌