This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:使能和 VIN 欠压锁定

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A, LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841302/lmr14010a-enable-and-vin-undervoltage-lockout

器件型号:LMR14010A
主题中讨论的其他器件: LMR16010

大家好。 我正在使用 LMR14010A 设计降压转换器(Vout=9V、Iout_max=0.5A)。 作为输入电压、我使用的是12V 7Ah 铅酸电池、我希望它在电池中的电压降至10V 时关闭 LMR14010A、并在电池电压超过13V 时重新激活。 该 IC 具有使能引脚、但如数据表(第5节和第7节)中所述。 3.4)仅在1.25V 时激活和停用,没有迟滞。

另一方面、我注意到电压输入引脚具有 UVLO、以4V 激活、以3V 关闭。 根据第7节。 3.4.4在数据表中、您可以使用电阻器更改 UVLO 电压、但由于 UVLO 在电压输入引脚上、而不是在使能引脚上、

我不知道怎么做、有人能帮我解决这个问题吗? 非常感谢、我希望我能尽快解决我的疑问、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    如果您需要启用与迟滞相关的器件、则需要使用外部窗口比较器。

    或者、对于上述应用、请使用数据表中的等式2和3来考虑 LMR16010。

    希望这对您有所帮助?