This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:最大 LED 电流

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509, TPS61169, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839692/lm3509-maximum-led-current

器件型号:LM3509
主题中讨论的其他器件: TPS61169TPS61165

您好!

我计划使用 LM3509 LED 驱动器。  

我想将4个 LED 串联、并获得40mA 的恒定输出电流。 您能否确认这是否可行以及最大 LED 电流是多少  

谢谢、

梅纳卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menake、

       是的、您可以使用40mA 电流驱动四个 LED、总输出电流取决于内部电流限制(ISW 最大电流)。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复!

    Rset= 5.9k 是否适合我的应用、以便在4个 LED 串联时获得恒定的40mA 电流?请确认

    我只想使用一个通道、那么能否将4个 LED 串联到主引脚? 我应该处理 SUB/FB 引脚、还是可以将其保持悬空? 请您澄清一下

    谢谢、

    梅纳卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、

      对于40mA、Rset=192*1.244/40mA=5.9712k Ω;

      是的、您将4个 LED 灯连接到主引脚;

      是的、如果 您不想使用 SUB/FB、您可以将其保持打开状态并向通用寄存器的 ENS (位2)写入0、以关闭 SUB/FB 电流吸收器并强制 SUB/FB 具有高阻抗。 但我们通常建议使用此方法、您还可以将 MAIN 和 SUB/FB 组合在一起、为 LED 灯串提供总计40mA 的驱动器电流。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的确认!

    您能否解释一下您建议将 MAIN 和 SUB/FB 组合在一起以驱动 LED 的原因、有什么具体原因或其他原因?

    我驱动的 LED 具有3.1V 的正向电压。 您能否建议我如何设置输出电压(4 x 3.1V)以驱动4个串联的 LED (每个 LED 的 Vf = 3.1V)?

    正在等待您的回复

    谢谢、

    梅纳卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menaka、

      最好不要悬空 SUB/FB 引脚、因此我建议您将 MAIN 和 SUB/FB 引脚一起用于驱动40mA 电流。 对于我们的 LED 驱动器、它输出恒定电流、因此您无需设置输出电压、电压可调节。

      实际上、您还可以使用我们的 TPS61169和 TPS61165单通道 LED 驱动器。

    此致

    肖恩