主题中讨论的其他器件: TPS61169、 TPS61165
您好!
我计划使用 LM3509 LED 驱动器。
我想将4个 LED 串联、并获得40mA 的恒定输出电流。 您能否确认这是否可行以及最大 LED 电流是多少
谢谢、
梅纳卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Menaka、
对于40mA、Rset=192*1.244/40mA=5.9712k Ω;
是的、您将4个 LED 灯连接到主引脚;
是的、如果 您不想使用 SUB/FB、您可以将其保持打开状态并向通用寄存器的 ENS (位2)写入0、以关闭 SUB/FB 电流吸收器并强制 SUB/FB 具有高阻抗。 但我们通常建议使用此方法、您还可以将 MAIN 和 SUB/FB 组合在一起、为 LED 灯串提供总计40mA 的驱动器电流。
此致
肖恩