This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9240:PMBus FREQUENCY switch NACK

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839195/ucd9240-pmbus-frequency_switch-nack

器件型号:UCD9240

我正在 从 Xilinx SP605电路板上的 FPGA 向 UCD9240发送 I2C 命令。  我可以发送 CLEAR_FAULTS 和 PAGE 命令 OK、但当我发送 FREQUENCY SWITCH 时、即使我请求500kHz 的默认频率、响应也是否定的。  我在 FMC 上连接了一个敏感的 ADC、我希望实现扩频 EMI 降低方案、以使频率持续上升和下降几 kHz。  我已经尝试在 FREQUENCY 开关之前使用第0x00页和第0xFF 页。  每个 I2C 命令都包含 START 和 STOP。  我尝试改变 I2C 时钟。  I2C 驱动器支持时钟扩展。

提前感谢、

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    现在是美国的周末。  

    我们将查看问题并在下周回复您。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 当所有电源轨上的电源转换被禁用时、才能更新 FREQUENCY 开关=>检查 ON_OFF_CONFIG (02h)配置、然后根据 ON_OFF_CONFIG 关闭电源轨。 如果 ON_OFF_CONFIG 配置为"始终"转换、则需要临时将 ON_OFF_CONFIG 更改为使用控制引脚或 OPERATION 命令(01h)、然后关闭电源轨、然后将 ON_OFF_CONFIG 恢复为原始值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否建议在   电源轨下降之前将其关闭、发送频率命令并再次快速将其重新打开?  您认为这是可行的吗?