This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-1EVAL:评估板的 PCB 布局

Guru**** 2559740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838967/lm5088mh-1eval-pcb-layout-for-eval-board

器件型号:LM5088MH-1EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5088

你(们)好

我们有用于 LM5088的评估板

实际的 PCB 显示、一些过孔被铜插入、有些没有-这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    您能否指出详细的过孔,因为某一点是测试点,而不是过孔。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    请参阅随附的红色突出显示过孔-这些似乎是填充过孔

    为什么有些人被填满、有些人没有被填满?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的指出、我在网站上查看了原始 EVM 图片、它是用于信号的小孔。 我认为内部和外部二流表可能不同、尺寸太小、因此 PCB 工厂无法控制这些过孔的容差。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我将关闭此项目、如果您有更多问题、您可以重新打开它  

    谢谢

    Daneil LI