This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:用于电压保护的 TPS25940-Q1

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1, LM5060-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841005/tps25940-q1-tps25940-q1-for-voltage-protection

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1LM5060-Q1

您好!

我将在即将推出的汽车产品中使用 IC TPS25940AQRVCRQ1。

在这里、我的设计的工作电压为10V-16V (典型值为12V)。

我将从12V 转换5V 和3.3V、而3.3V 将进入 MCU。

该要求还指出、当输入电压从6V 变化到32V 时、MCU 将在6V 输入条件下工作、并且在32V 输入期间不会造成任何损坏。

IC TPS25940AQRVCRQ1的工作电压为2.7V 至18V。

在输入为6V 的情况下、它正常工作、但如何处理32V 输入?

Rehards、

Alpesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    感谢您的支持!

    请使用 LM76202-Q1支持高达32V 的输入电压

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢响应迅速、也感谢部件建议。

    非常遗憾地通知您、我的设计中的负载电流大约为2.75A-3.0A。

    因为建议的器件仅存在电流问题、而不符合我的要求。

    您能建议使用其他器件吗?  或者保护 IC TPS25940AQRVCRQ1免受更高电压(16V-32V)影响的更好解决方案。

    此致、

    Alpesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    这里有两个选项可支持3A 负载

    1、并联两  个 LM76202-Q1器件。 请参阅以下 E2E 主题中有关并行连接的内容

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/735218?TPS2660-Can-TPS26600-be-connected-in-parallel-to-increase-for-up-to-4A-

    2.将 LM5060-Q1与外部 MOSFET 配合使用

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您的回复。

    此致、

    Alpesh。