This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24120:Iset2计算

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841240/bq24120-iset2-computation

器件型号:BQ24120

您好!

您能否帮助确认以下分母是否应为 Icharge 或 Iprecharge?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    请参阅 BQ24120数据表第6页。 VISET2应为100mV。 公式中的 Icharge 应该是您指出的 Iprecharge。 如果我们将 VISET2替换为100mV、将预充电替换为0.133A、则应得到与7.5k Ω 相同的 RISET2值。