This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:过压保护

Guru**** 2531710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836863/tps56c215-overvoltage-protection

器件型号:TPS56C215

大家好、团队、

让我询问过压保护(OVP)、因为我在数据表中找不到详细信息。
1) 1)  过压检测看起来有两个级别、即超出限值(OOB)为+8%、OVP 为+21%、这是正确的吗?
2) 2)数据表显示、它仅通过在 OOB 期间打开 LS-FET 在 FPWM 模式下运行。 当输出达到 OVP 电平时、它如何工作?
3) 3)如果 OVP 关闭开关、它是否有等待时间和断续时间、例如 UVP?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、S

    第一个问题是肯定的。

    对于 OVP,它 将通过 SW 引脚上的放电电路放电,此时两个 HS/LS 都将关闭,在7.3.12中进行了一些说明。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢您的回答。
    现在我了解了 OVP 行为。
    还有一个关于3)的问题、它是自动恢复还是锁存? (我想它可能具有与 UVP 相同的序列。)

    谢谢、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、是的、它会像 UVP 一样自动恢复、非锁存。

    裕昌