This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:当插入24V 作为输入时、芯片的 Vin 和 GND 短路时、芯片损坏。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838041/tps56637-chip-damaged-when-plug-in-24v-as-input-the-vin-and-gnd-of-chip-shorted

器件型号:TPS56637

您好 TI

我在设计中使用了 TPS56637、发现其中一些器件有时会烧毁。 详情如下:

原理图

SYS_POWER 为24V。 功能是输出5V、9V、15V.... 不同的 N-mos 时。

图中的布局显示了顶层、底层为 GND 覆铜。

3、我做了10块板、第一次给这些板上电的功能还可以。

在我循环通电几次后、我发现 TPS56637中的一些 已烧坏。

一些故障芯片在 VIN 和 GND 之间短路。   更糟糕的是、PCB 焊盘也会烧坏。

目前、我使用的芯片仍然是 预发布器件、因此我想知道

答:这种故障是否与我的设计或此芯片的版本有关?

B.如何提高这个芯片的性能?

C.应用是将 C 型电源从5V 驱动到20V (我知道 TPS56637只能输出最大16V、因此在这个原理图中、最大电压为15V)、是否有任何其他电源芯片比 TPS56637具有更好的性能?

谢谢

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    首先、对于布局、需要优化输入电容器放置和接地平面。 这可能会导致 Vin 不可瞬时。

    2、加电后、Vout 如何变化? 实际上、我希望您确认哪个 Vout 会导致电源开/关损坏。 您可以逐一修复 Vout,然后检查它...并且还请在您确认是哪个 Vout 导致该问题时探测一些 Vin/VSW 和 Vout 的波形。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Yuchang

    感谢您的回复。

    1.您能详细说明 输入电容器放置和接地平面的优化吗?

    在我的最新测试中、我移除了 R1015、并将一个 MCU GPIO 连接到具有3.3V 电平的 EN 引脚。 因此、我可以首先禁用芯片并通过这些 NMOS 使用不同的 FB 电阻器。

    我在大多数情况下使用15V 输出进行测试。 通常在 SYS_POWER 上电时发生故障。 (在本例中、TPS56637被禁用)

    最后、您能否建议电源芯片完全满足 USB type c PD 要求? 最大功率为20V 5A、输入功率为24V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以 参阅 tps56637用户指南 Finger1定位。  

    http://www.ti.com/lit/ug/slvube3/slvube3.pdf

    第3项、您是否意味着56637的 EN 很低、在24V 电源供电时会发生 IC 损坏? 如果是、这毫无意义、因为它是28V 部件。

    您能否在 Vin 引脚和 IC PGND 获取 Vin 波形以供审核?

    从我的产品线看、没有适合您的应用的器件、我建议您可以发布另一个问题:"Type-C/PD 电源选择..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Yuchang

    我阅读了 UG、我的布局和参考布局之间存在差异、我可以对其进行优化。

    但是、我还想知道、如果有任何文档可以帮助我进一步了解参考样片等布局为什么能够帮助提高性能、或者让我了解更多电源 理论、以便即使在以后使用其他芯片时也能实现良好的布局?

    2.对于 TPS56637、是否有发布量产数据的计划?

    似乎它在很长时间内保持在预览状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是布局设计参考文件

    56637发布进度已在进行中、目标是在10月中旬之前

    BTW、您的问题如何? 是否找到更多信息? 或其他任何测试波形? 我建议您也可以应用 EVM 进行检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuchang

    最近、电路板的其余部分不再发生损坏故障。

    我将继续测试它们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、罗伊、如果您有更新的信息、我将关闭此主题。您可以向我发送电子邮件 Yuchang - Zhang@tidotcom。