This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:功率性能

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841057/bq25703a-power-ability

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生:

根据数据表、输入范围提到了24V VIN、输入电流可能高达6.4A。

我们是否可以说它具有153.6W 功率能力、可将功率共享到2S1P 电池+系统负载?

谢谢、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      理论上是的、但我们不建议在这种情况下工作。 建议改用20V 输入电压适配器。 谢谢。

    此致

    三国