This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3212-EP:NRND?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3212-EP, REF3220-EP, REF3225-EP, REF3230-EP, REF3240-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840897/ref3212-ep-nrnd

器件型号:REF3212-EP
主题中讨论的其他器件: REF3220-EPREF3225-EPREF3230-EPREF3240-EP

您好!

这些器件显示为–EP 可用版本(根据 TI 文档 sgzt005a.pdf 和 http://www.ti.com/pdfs/hirel/mltry/EP_Orderable_Release_List.pdf)

REF3212-EP

REF3220-EP

REF3225-EP

REF3230-EP

REF3233-EP

REF3240-EP  

但 ECIA 搜索这些数字时、Mouser 和 DigiKey 指出、这些数字不可用、也不推荐用于新设计。

哪一项是正确的?

如果他们是 NRND、为什么会出现这种情况、您能否推荐一些替换产品?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这可能是一个错误、但我必须进行验证。   这可能需要一周时间才能得到答案、但我希望能更快得到一些答案。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    REF32xx-EP 标记为不推荐用于新设计、因为在某些上电条件下、输出可能会出现不正确的电压。

    我们目前没有确切的替代产品。   最佳器件取决于您的应用需求。

    以下是 TI 电压基准列表的链接。  如果您需要并联或串联基准、输出电压、温度范围 和额定值(EP、汽车、mil 等)、您可以进行排序

    www.ti.com/.../products.html