This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:可编程系统复位

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840413/bq25601-programmable-system-reset

器件型号:BQ25601

您好!

对 BQ25601有一些简短的问题。

1. tQON_RST (最小8s)可编程吗? 这在 BQ25120上是可编程的。
2.是否可以通过写入寄存器来通过软件启动系统复位?   
3. tBATFET_RST 值(250ms)是否可编程?
4. tSHIPMODE (1.1伏)值是否可编程?
谢谢。
Hrishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)这在该充电器上不可编程。

    2) 2)您说什么是系统复位? 您是要断开 BAT 轨与 SYS 轨以及适配器的连接吗? 有一个用于禁用 BATFET 的寄存器位。 这会在仅电池模式下产生一个复位条件。 当适配器存在时、您可以设置我刚才提到的 BATFET 禁用位和 HIZ 启用位来禁用转换器。  

    3) 3)这在该充电器上不可编程。

    4) 4)这在该充电器上不可编程。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    2) 2)您说什么是系统复位? 您是要断开 BAT 轨与 SYS 轨以及适配器的连接吗? 有一个用于禁用 BATFET 的寄存器位。 这会在仅电池模式下产生一个复位条件。 当适配器存在时、您可以设置我刚才提到的 BATFET 禁用位和 HIZ 启用位来禁用转换器。  

    我的意思是获得与 BATFET_RST 相同的行为、即 BATFET 禁用~250ms、然后重新启用以执行完全系统电源复位。 这可以通过将 QON 保持在低电平大于8s 来实现。 也可以通过写入寄存器来实现吗?  

    此外、如果 QON 保持低电平的时间更长、比如说20秒、那么预期的行为是什么? 您是否希望系统在 QON 被上拉前保持在复位状态、或者在8s 后250ms 重新启用 BATFET?

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishi、

    通过寄存器无法实现。 但是、有一个寄存器位可禁用 BATFET。 在这种情况下、您必须控制何时翻转该位以重新启用 BATFET。  

    大多数客户系统中的一个问题是系统电源轨为主机控制器供电;因此、当 BATFET 被禁用时、您可能没有用于 I2C 总线的上拉电源轨。 这将使我建议的备选办法变得不可能。

    如果 BATFET 保持的时间超过20秒、则不应将其保持在复位状态。 它将针对每个经过的8s + 250ms 脉冲进行复位。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太糟糕了! 谢谢、这一点很清楚。

    Hrishi