This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171预充电周期的电流调节

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839772/bq24171-current-regulation-at-precharge-term-of-bq24171

器件型号:BQ24171

你(们)好

我对 BQ24171有疑问。
在 电气特性中有预充电时的电流调节值。
如果我使用较高的 Rsense、这是值变化吗?   
如果它发生变化、是否存在这些数据?   

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    预充电和快速充电的电流调节是感测电阻 RSENSE 上压降的函数。  电气特性表显示了作为 V (SRN-SRP)= I (预充电)* RSENSE 的函数的电流调节精度。  RSENSE 越大、V (SRN-SRP)越大、精度越高。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您提供信息。
    请允许我再问您一个问题。
    是否有用于计算使用更高 Rsense 时的电流调节精度的公式?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    没有用于确定调节精度的公式。  数据表中的精度是根据经验确定的。  假设 V (SRP-SRN)= ICRG_RSNS=40mV、则最严格的精度为4%。  增加 RSNS 可能不会显著提高精度 、因为 4% 是 内部 基准范围内的值和 放大器偏移误差。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF-SAN

    感谢您提供信息。
    请允许我再问一个问题。
    预充电℃下的电流调节定义为 Tj=-40~125 μ A。
     ℃Tj 为25℃、精度是否会优于 Tj=-40~125?  

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi 横田山

    稳压规格为-40至125 C、但实际上、如果使用 TS 功能、则无法在0-60C 范围之外充电。

    在 Tj=25C 时、大多数情况下的法规可能会更严格 、但我无法保证超出数据表规格。

    此致、

    Jeff