This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24120:VISET2确认

Guru**** 2814465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840899/bq24120-viset2-confirmation

器件型号:BQ24120

您好!

在数据表的第24页、ISET 2电阻器通过数字5中的公式计算得出。 公式中使用的 VISET2电压为1.0V。 但是、在电气特性表中、VISET2为100mV。

如果这是拼写错误、您能提出建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    是的、这是拼写错误。  感谢您的识别。  我将在下一个数据表修订版中进行更改。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、感谢 Jeff、我是否知道正确的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    100mV 是正确的值。

    此致、

    Jeff