This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:OTP 和内部热过载保护

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839727/ua78m-otp-and-internal-thermal--overload-protection

器件型号:UA78M

下面是 有关 UA78M33IKVURG3内部热过载保护的一些问题。 请帮助。

UA78M33IKVURG3上是否有 OTP 功能?  

2.如果有 OTP 功能或类似功能、 当过热触发时、该值是多少?

3.数据表中所述的“内部热过载保护”的确切功能机制是什么? 发生过载或过热时、IC 如何工作?

能否解释一下运行情况、当温度过高时如何限制电流或负载? 确切的关系或值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在查看您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该组件非常旧(1970年代)、设计时不存在仿真模型。
    因此、我们所拥有的数据并不像我们所拥有的较新组件的数据那么全面。

    我回顾了一些档案、过去已经完成了手部分析。
    计算得出的热关断跳闸点大约为200C、但我没有提供容差。
    热关断仅用于防止芯片发生严重故障。
    对于任何长期条件、这并不意味着硬件将在附近运行。

    OTP 将在 IC 跳闸时关闭。

    谢谢、

    斯蒂芬