This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关充电器解决方案和设计的建议

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840938/asking-for-the-recommendation-on-the-charger-solution-and-design

主题中讨论的其他器件:BQ25606TUSB320

大家好、

客户正在寻找与 BQ25606类似的版本、但具有 I2C。  

客户正在考虑使用 TUSB320 (作为 UFP)来检测 C 型主机电流能力、并使用 TUSB 的 GPIO 输出来更改 BQ25606的 I_CHG。 您是否认为它可行、因为 BQ25606将检测 D+/D-中的 USB SDP (USB500)、将输入限制为500mA、并忽略 I_CHG。
正确吗?

您是否会为此推荐合适的解决方案?
I2C 是否可用于覆盖检测和输入电流限制? 或者它无法做到?

 

 

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

      BQ25606是独立器件、但我们的充电器 IC 属于具有 I2C 功能的同一系列。 您可以查看 BQ2560X 或更新的 BQ2561X 系列的其余产品。