This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ40Z60:BQStudio

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839896/webench-tools-bq40z60-bqstudio

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我在基于参考设计的电源管理模块设计中使用了 BQ40z60。  

我有3个问题:  

1.我需要知道如何设置引脚 TS2来在不使用热敏电阻的情况下控制充电 LED。 只有 MOSFET、电阻器和 LED。  

2.我需要知道如何正确报告电池电量的百分比,因为在大多数情况下,它报告的是错误信息。 我们有一个电池、每个电池都无法访问、因此我设计了一个电池仿真。  

3.如果我的电池中有一个热敏电阻,但我需要控制 IC 温度,当我们设置温度启用时,是否启用过热和欠温保护:TS1关闭和 T色调 打开??

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    抱歉、我们不支持以这种方式进行热敏电阻控制

    请按照以下步骤操作、使用 GPCCHEM 首先为您的电池获取化学 ID。 如果不能接触电池端子、则不能使用此电量监测计、而不仅仅是电池组顶部和底部。

    是的、默认情况下启用保护功能。

    我们在产品页面上提供了相关文档、请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、  

    感谢您的支持。  

    我担心电池保护、因为在我的情况下、我有一个来自电池组的热敏电阻、并且我设置温度使能 TS1:ON 和 TSInt:ON、其他位处于 OFF 模式。

    在温度模式下、我的每个位都处于关闭模式、我不知道这是不是正确的。  

    我的 ºC ºCn`t OTC 和 OTF 设定为50 μ s 阈值、恢复为45 μ s、但当我使用热处理室提高温度时、保护功能没有发挥作用。 我认为正确的行为是停止/减少充电电流、但它没有停止充电。  

    请提供一些建议以解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    TS 引脚可以监控电池或 FET。 在您的情况下、将 MODE 设置为0会将所有热敏电阻设置为监测电池。 没关系。 但是、如果您的保护在 DF 中重置、则您将无法触发它们。 请检查它们是否已启用。 如果它们是、并且您将温度模式设置为0、则无法触发 OTF、因为监测计认为没有任何热敏电阻正在监测 FET。 您可以将 TS1或 TS2设置为监测 FET (如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我们有第四个问题、我们认为它至关重要:

    问题说明:初始充电后充电无法正常工作。
    在第一个充电周期中、系统按预期工作、并执行以下步骤:

    1)充电至16.7V (100%)
    2) 2)等待6-10小时
    3)放电至13.5V (0%)

    在不从 PMM 板上断开电池的情况下、我们重复该周期、在充电步骤中、电池将以14.5V 停止充电、并获得电池过流状态、充电电流为预期的300mA。
    我们将向您发送此充电周期的日志以及所有数据。
    提前感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我们今天私下讨论了这个问题。 您的电池有一个内部保护电路、此电路会干扰电量监测计所见的电压。 在执行任何与监测相关的操作之前、首先需要解决这些问题。 由于您的 FAE 已经私下与我们联系、我将关闭此主题。