This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:栅极驱动 MOSFET

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23757EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839549/tps23757-gate-drive-mosfet

器件型号:TPS23757

您好!  

对于如何选择 TPS23757次级侧所需的同步栅极驱动 MOSFET、是否有任何指导原则?  

我注意到在 TPS23757EVM 上使用了脉冲 PA0184、但遗憾的是、它对于我的应用来说太高了、因此我想查看是否可以找到更小的脉冲 PA0184。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    您提到的器件型号是脉冲变压器。 您能否澄清一下您是指哪一个?

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    抱歉-我似乎错过了原始查询中的"变压器"一词。 在 TPS23757EVM (slvu318b)中、我指的是第 T3部分脉冲 PA0184。

    对于如何计算最小初级电感 V/us 等、我感兴趣

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好、

    由于我们正在通过私人信使进行合作,我们在一段时间内没有在这里张贴。

    我关于选择脉冲变压器的建议可以通过以下有关栅极驱动设计的文章来解释:  

    此外、之前的一篇 E2E 文章非常详细地介绍了此主题、供参考: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/739785

    此致、

    Michael Pahl